+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
il Phase Shift Keying* (PSK) è una tecnica di modulazione digitale in cui le informazioni binarie vengono trasportate cambiando la fase di un'onda portante. Invece di modificare l'ampiezza o la frequenza, il segnale digitale influisce sullo spostamento di fase dell'onda sinusoidale con angoli specifici che corrispondono a stati logici successivi o combinazioni di bit. Lo spostamento di fase avviene in passi discreti ed è sincronizzato con l'orologio del sistema di trasmissione, consentendo al ricevitore di leggere i dati in base all'analisi delle differenze di fase tra simboli successivi.
La forma più semplice di cifratura di fase è la BPSK (Binary Phase Shift Keying), in cui si utilizzano due fasi opposte: 0° e 180°, che rappresentano i valori logici 0 e 1. Varianti più avanzate, come la QPSK (Quadrature PSK), la 8-PSK o la 16-PSK, utilizzano un numero maggiore di stati di fase, consentendo di trasmettere più bit per simbolo e aumentando l'efficienza spettrale della trasmissione. In questi casi, il segnale è rappresentato come un vettore nello spazio complesso e i singoli stati sono codificati come punti in un diagramma di fase (costellazione).
Il vantaggio della codifica di fase è che è immune da interferenze di ampiezza, il che rende la tecnica particolarmente utile in condizioni di limitata qualità del canale di trasmissione. Tuttavia, all'aumentare del numero di livelli di fase, aumenta la suscettibilità agli errori dovuti agli spostamenti di fase causati dal rumore e dalla distorsione . Pertanto, la progettazione di sistemi PSK richiede l'uso di filtri appropriati, la correzione degli errori e la sincronizzazione di fase del segnale portante tra il trasmettitore e il ricevitore.
La fasatura è ampiamente utilizzata nei moderni sistemi di comunicazione, tra cui gli standard Wi-Fi, LTE, Bluetooth, la TV satellitare e la trasmissione di dati nei collegamenti ottici e a microonde. Questa tecnologia è alla base di molti moderni metodi di modulazione multilivello e adattativa.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.