+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Trasmettitore Radio è un dispositivo elettronico utilizzato per generare, modulare ed emettere onde elettromagnetiche nella gamma delle radiofrequenze che consentono la trasmissione senza fili di informazioni a distanza. Il compito principale di un trasmettitore è quello di trasformare un segnale informativo - come suoni, immagini, dati digitali o un segnale di controllo - in un segnale ad alta frequenza in grado di propagarsi nello spazio attraverso un'antenna.
Il processo di trasmissione inizia con la generazione di un'onda portante da parte di un oscillatore, i cui parametri - più comunemente ampiezza, frequenza o fase - vengono poi modulati in base alla forma d'onda del segnale di ingresso. Il segnale modulato viene amplificato in uno stadio di potenza e diretto a un'antenna, che trasforma l'energia elettrica in onde elettromagnetiche che si propagano nell'ambiente. La scelta della frequenza operativa, del tipo di modulazione e della potenza di uscita dipende dall'uso previsto del trasmettitore e dalle disposizioni normative applicabili.
I trasmettitori radio sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni: dai sistemi di comunicazione pubblica e commerciale come la radiodiffusione, la televisione e la telefonia mobile alle trasmissioni satellitari, ai sistemi aerospaziali, militari, di controllo automatico e di trasmissione dati. A seconda dell'applicazione, possono assumere la forma di complesse installazioni di trasmettitori o di moduli compatti integrati in dispositivi portatili.
La progettazione dei trasmettitori tiene conto di un preciso adattamento dell'impedenza tra gli stadi di amplificazione e l'antenna, della stabilità della frequenza, dell'attenuazione delle interferenze e della conformità agli standard di emissione elettromagnetica. I moderni sistemi di comunicazione utilizzano anche trasmettitori programmabili, che consentono la modifica dinamica dei parametri operativi e l'adattamento alle mutevoli condizioni di propagazione e alla domanda di rete.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.