+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Ampiezza è la massima deviazione del valore di un segnale periodico rispetto al suo valore medio o punto di equilibrio. In ambito fisico e ingegneristico, rappresenta il valore massimo raggiunto da una grandezza fisica (ad esempio tensione, corrente, pressione, spostamento) in un andamento temporale o spaziale. È una misura dell’intensità o della “forza” di un fenomeno ondoso, indipendentemente dalla sua frequenza o forma.
Nei segnali sinusoidali, l’ampiezza determina chiaramente l’altezza dell’onda – dalla sua origine al valore di picco. Può essere espressa come valore di picco (peak), efficace (rms) o picco-picco (peak-to-peak), a seconda del contesto di misura e dello standard adottato. In applicazioni tecniche come l’analisi delle vibrazioni, l’acustica o l’elaborazione dei segnali, l’ampiezza è uno dei parametri fondamentali per descrivere la dinamica del sistema o l’intensità dell’interazione.
Le variazioni dell’ampiezza possono indicare la presenza di disturbi, attenuazioni del segnale o la variabilità delle condizioni operative del sistema. Nella tecnologia delle comunicazioni, la modulazione di ampiezzay consiste proprio nel controllo intenzionale di questo parametro per codificare informazioni nel segnale portante. Nella pratica ingegneristica, una determinazione precisa dell’ampiezza è cruciale per la diagnostica, il controllo e l’affidabilità del funzionamento di dispositivi e sistemi di misura.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.