+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Elaborazione del segnale - definizione

L'elaborazione dei segnali è un campo della tecnologia e dell'informatica che si occupa dell'analisi, della modifica e dell'interpretazione dei segnali - sia analogici che digitali - al fine di ottimizzarli, estrarre informazioni o trasformarli in una forma più utile. I segnali possono rappresentare dati provenienti da diverse fonti fisiche, come suoni, immagini, tensione elettrica, temperatura o radiazione elettromagnetica. Il processo di elaborazione consente di ridurre il rumore, migliorare le caratteristiche desiderate, codificare, comprimere e preparare il segnale per un'ulteriore trasmissione o analisi.

Nell'elaborazione analogica, le operazioni vengono eseguite direttamente sui segnali continui utilizzando circuiti elettronici come filtri, amplificatori o modulatori. Al contrario, l'elaborazione digitale, eseguita da processori DSP specializzati o da circuiti programmabili, comporta l'analisi discreta di campioni di segnale precedentemente ottenuti tramite campionamento e quantizzazione. La forma digitale del segnale consente l'uso di algoritmi matematici e statistici avanzati come le trasformate di Fourier, il filtraggio adattivo, le decomposizioni wavelet o le tecniche di apprendimento automatico.

Le applicazioni dell'elaborazione dei segnali coprono un'ampia gamma di tecnologie, tra cui le telecomunicazioni, la medicina, l'automazione, l'acustica, i sistemi radar, l'elaborazione del parlato, il riconoscimento delle immagini e l'analisi sensoriale. L'efficienza dell'elaborazione dipende dalla qualità degli algoritmi, dalla potenza di calcolo del sistema e dai parametri relativi alla larghezza di banda, alla dinamica e alla gamma di frequenze del segnale analizzato. È inoltre fondamentale la capacità di distinguere tra informazioni rilevanti e rumore, che determina l'efficacia dell'analisi o del controllo finale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE