+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Modulatore è un dispositivo o un circuito elettronico utilizzato per modificare i parametri di un segnale portante, come l'ampiezza, la frequenza o la fase, al fine di codificare su di esso le informazioni contenute nel segnale utile. Il processo di modulazione è un passaggio chiave nei sistemi di trasmissione dati, che consente di trasmettere in modo efficiente le informazioni su lunghe distanze attraverso canali di trasmissione quali onde radio, fibre ottiche o reti di comunicazione cablate.
Nella modulazione analogica classica, il modulatore cambia le proprietà del segnale portante continuo in base ai valori istantanei del segnale modulante, implementando schemi come la modulazione di ampiezza (AM), la modulazione di frequenza (FM) o la modulazione di fase (PM). Nei sistemi digitali, per aumentare l'efficienza spettrale della trasmissione si ricorre alla modulazione a chiave (ASK, FSK, PSK) e a tecniche più avanzate come la modulazione di ampiezza in quadratura (QAM).
L'implementazione tecnica dei modulatori comprende sia circuiti analogici - che utilizzano mixer, amplificatori e circuiti risonanti - sia circuiti digitali, in cui il processo di modulazione avviene a livello digitale utilizzando convertitori digitali-analogici (DAC) e processori di segnale (DSP). Nei moderni sistemi di comunicazione, i modulatori sono spesso integrati nei circuiti integrati e supportano la regolazione dinamica dei parametri di modulazione in risposta alle condizioni del canale di trasmissione.
Applicazioni specializzate, come le trasmissioni satellitari, le reti di comunicazione ottica o i sistemi radar, utilizzano modulatori di alta precisione in grado di operare con ampie bande di frequenza e velocità di trasmissione dati molto elevate, che richiedono tecniche avanzate di correzione degli errori e di ottimizzazione dell'energia. Il modulatore svolge quindi un ruolo fondamentale nella definizione della qualità, del throughput e dell'affidabilità dei moderni sistemi di telecomunicazione e trasmissione di informazioni.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.