+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Capacità - definizione

La capacità è un termine tecnico generale che si riferisce alla capacità massima di un dato sistema, dispositivo o processo di elaborare, trasmettere o trasportare una determinata quantità di risorse per unità di tempo. A seconda del contesto tecnico, può riferirsi a vari campi come la trasmissione di dati, l'ingegneria dei sistemi, l'automazione, la logistica o l'elaborazione dei segnali. Il più delle volte è espresso in unità quantitative al secondo, ad esempio bit al secondo per i dati digitali, unità di volume nei sistemi di flusso o numero di operazioni nei sistemi di calcolo.

Nei sistemi di comunicazione, il throughput descrive la quantità massima di dati che può essere trasmessa su un canale o una rete in un determinato lasso di tempo, indipendentemente da eventuali interferenze o perdite. Nel contesto dei sistemi informatici, può riferirsi alla capacità di un processore, del bus, delle interfacce di input/output o della memoria di gestire uno specifico flusso di informazioni. Nell'automazione e nell'ingegneria meccanica, invece, il termine si riferisce alle prestazioni di linee di produzione, trasportatori, valvole o sistemi di pompaggio.

Da un punto di vista tecnico, il rendimento del sistema è talvolta limitato da componenti fisici, ritardi di trasmissione, interferenze, parametri di progettazione e algoritmi di controllo. La sua ottimizzazione è una questione importante nella progettazione del sistema, in quanto influisce direttamente sull'efficienza, sui tempi di risposta, sull'affidabilità e sull'economia di esercizio. In pratica, il throughput può variare nel tempo e dipendere dalle condizioni operative, dalla configurazione e dal carico del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE