+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Bit è l’unità fondamentale di informazione nei sistemi digitali, corrispondente a uno stato logico singolo che può assumere uno dei due valori: 0 oppure 1. Il termine deriva dall’inglese binary digit, ovvero “cifra binaria”. Il bit è l’elemento base di tutte le operazioni digitali ed è il più piccolo frammento possibile di dati utilizzato in informatica, elettronica e telecomunicazioni.
Nel contesto della memoria del computer e dell’elaborazione dei dati, il bit rappresenta il modo più semplice per codificare l’informazione, ad esempio la presenza o l’assenza di un segnale, un livello di tensione alto o basso, o la scelta tra due opzioni logiche. Nell’architettura dei microprocessori, i bit vengono raggruppati in unità più grandi, come i byte o le parole macchina, permettendo operazioni computazionali e logiche più complesse.
Il bit trova applicazione sia nella rappresentazione di dati binari sia nella trasmissione di informazioni nei sistemi di comunicazione, dove la larghezza di banda è espressa in bit al secondo. È anche alla base degli algoritmi crittografici, della compressione dei dati, della logica digitale e delle strutture di controllo nei sistemi informatici. Nell’elettronica digitale, ogni bit può essere fisicamente rappresentato da elementi come transistor o condensatori, che conservano il suo stato logico nelle memorie statiche e dinamiche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.