+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La compressione dei dati è il processo di conversione delle informazioni in una forma che occupa meno spazio in memoria o durante la trasmissione, pur essendo in grado di riprodurre i dati nella loro forma originale o approssimativa. Lo scopo della compressione è quello di ridurre il volume dei dati mantenendo la loro fruibilità, con conseguente risparmio di spazio nei sistemi di archiviazione e maggiore efficienza nella trasmissione di informazioni sui collegamenti di comunicazione.
A seconda dei requisiti di fedeltà dei dati, esistono due tipi fondamentali di compressione: lossless e lossy. La compressione senza perdita consente di ripristinare completamente i dati originali dopo la decompressione, senza alcuna modifica del contenuto. Viene utilizzata ovunque l'integrità dei dati sia cruciale, come ad esempio nei documenti di testo, nei file eseguibili, negli archivi, nei dati scientifici o nella trasmissione di segnali di misura. La compressione con perdita permette di ridurre le dimensioni in misura molto maggiore a scapito di una parziale perdita di informazioni, di solito invisibili o impercettibili per l'utente. È comunemente utilizzata nella codifica di immagini, suoni e video, dove non è sempre necessaria la piena conformità all'originale.
La compressione si basa sull'identificazione e sull'eliminazione della ridondanza, cioè degli elementi di dati ripetitivi o prevedibili, e sulla loro rappresentazione in una forma più compatta. Le tecniche di compressione possono utilizzare modelli statistici, codifica dell'entropia, algoritmi predittivi, trasformazioni del segnale e metodi per l'analisi del contesto o delle correlazioni spaziali e temporali.
In ingegneria e informatica, la compressione dei dati è un elemento indispensabile nella progettazione di sistemi informatici, di rete, multimediali e incorporati. L'efficacia di un algoritmo di compressione si giudica in base al grado di riduzione, alla velocità di funzionamento e alla complessità computazionale, che deve essere adattata alle specificità dei dati e alle limitazioni dell'ambiente hardware. In pratica, vengono utilizzate diverse strategie di codifica a seconda del tipo di dati, dei requisiti del sistema e delle risorse disponibili.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.