+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La Compressione Persiana è una tecnica di riduzione del volume dei dati che prevede la rimozione deliberata di porzioni di informazioni considerate meno rilevanti per la percezione umana o l'analisi del sistema. Il suo obiettivo principale è quello di ridurre significativamente le dimensioni del file o la velocità dei dati, mantenendo una qualità accettabile del contenuto ricevuto. A differenza della compressione senza perdita , questo processo non consente il recupero completo dei dati originali dopo la decompressione, poiché alcune informazioni vengono irrimediabilmente perse.
L'uso della compressione con perdita si basa sullo sfruttamento delle proprietà percettive della vista e dell'udito umano, che non sono in grado di registrare tutti i dettagli del segnale sorgente. Gli algoritmi di questo tipo analizzano i dati in ingresso, identificano i frammenti di scarsa rilevanza percettiva e li eliminano o li registrano in forma semplificata. Ad esempio, nei segnali audio possono essere eliminati i suoni non udibili a causa del mascheramento della frequenza, mentre nelle immagini possono essere ridotti i dettagli a basso contrasto o i modelli ripetuti.
La compressione con perdita è comunemente utilizzata in formati multimediali come JPEG per le immagini, MP3, AAC e Opus per l'audio o H.264 e H.265 per i video. Consente una trasmissione e un'archiviazione efficienti dei dati in ambienti con larghezza di banda e spazio limitati, il che è fondamentale per lo streaming, i sistemi mobili, i servizi Web e l'archiviazione di dati non critici. In molte applicazioni è possibile regolare dinamicamente il rapporto di compressione in base alle risorse disponibili e alla qualità richiesta.
La scelta del giusto livello di compressione richiede un compromesso tra qualità e prestazioni: una riduzione eccessiva può portare ad artefatti o distorsioni visibili, come immagini sfocate, suoni metallici o perdita di fluidità del video. Per questo motivo, i sistemi professionali utilizzano metodi avanzati di analisi della qualità e di ottimizzazione dei parametri di codifica per mantenere un'elevata efficienza con un impatto minimo sulla percezione dei contenuti.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.