+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Fibra ottica - definizione

Una fibra ottica è una guida d'onda ottica dielettrica progettata per guidare le onde elettromagnetiche nella gamma della luce visibile o del vicino infrarosso attraverso il fenomeno della riflessione totale interna. L'elemento chiave di una fibra ottica è un nucleo costituito da un materiale ad alto indice di rifrazione, circondato da una guaina con un indice di rifrazione leggermente inferiore, che assicura che la luce sia intrappolata in modo efficiente all'interno del nucleo e si propaghi su distanze considerevoli con una perdita di energia minima.

Le fibre ottiche sono il mezzo di trasmissione principale dei moderni sistemi di comunicazione ottica, che consentono di trasmettere dati a velocità di trasmissione molto elevate e con un ritardo minimo. Possono essere monomodali o multimodali, a seconda del diametro del nucleo e del numero di possibili modalità di propagazione della luce. Nelle fibre ottiche monomodali, il segnale ottico si propaga lungo un unico percorso di propagazione, che riduce al minimo la dispersione modale e consente la trasmissione su distanze molto lunghe, caratteristica dei sistemi di telecomunicazione transcontinentali.

Le fibre ottiche sono utilizzate anche nella tecnologia dei sensori ottici, in medicina (ad esempio, nell'endoscopia a fibre ottiche), nell'industria energetica e nei sistemi laser. I parametri importanti che caratterizzano le fibre ottiche sono attenuazione del segnale ottico, dispersione cromatica, finestra di trasmissione e resistenza meccanica e ambientale. Le moderne tecnologie per le fibre ottiche, come il Wavelength Division Multiplexing (WDM), permettono di trasmettere simultaneamente più canali di dati di varie lunghezze d'onda su una singola fibra ottica, aumentandone drasticamente il throughput. La produzione di fibre ottiche richiede processi tecnologici precisi, come il metodo VAD, MCVD o OVD, per controllare la purezza del materiale e la struttura degli strati del nucleo e del rivestimento.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE