+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Infrarossi - definizione

L'infrarosso (IR, Infrared) è la gamma di radiazioni elettromagnetiche oltre l'estremità rossa della luce visibile, nella gamma di lunghezze d'onda da circa 780 nanometri a 1 millimetro. Sebbene siano invisibili all'occhio umano, gli infrarossi vengono percepiti come calore perché molti oggetti che emettono radiazioni IR sono corpi con temperature superiori allo zero assoluto. Questo fenomeno è dovuto alle vibrazioni delle particelle e all'emissione termica, che rendono gli infrarossi un'importante area di ricerca in fisica, ingegneria e tecnologia dei sensori.

Lo spettro dell'infrarosso è suddiviso in diverse sottobande, tra cui l'infrarosso vicino (NIR), l'infrarosso medio (MIR) e l'infrarosso lontano (FIR), ciascuna delle quali trova applicazione in diversi campi della tecnologia. Il vicino infrarosso è più comunemente utilizzato per la trasmissione di dati in sistemi wireless semplici come telecomandi o interfacce ottiche, dove vengono utilizzati piccoli diodi trasmittenti e fotorivelatori . L'infrarosso medio e lontano è dominato da applicazioni legate alla termografia, alla spettroscopia e alla diagnostica dei materiali.

Le tecnologie IR sono utilizzate in sistemi di monitoraggio, sensori di movimento, comunicazioni ottiche, medicina, automazione degli edifici e industria. Un aspetto tecnico importante è che la radiazione infrarossa può penetrare in alcuni materiali inaccessibili alla luce visibile, ma allo stesso tempo è fortemente assorbita dall'acqua e dal vapore acqueo atmosferico, limitando il suo raggio d'azione in ambienti aperti.

I fenomeni dell'infrarosso comprendono l'emissione, l'assorbimento, la riflessione e la trasmissione di onde elettromagnetiche in questa gamma, che viene utilizzata nella progettazione di ottiche, filtri spettrali, rivelatori e sorgenti di radiazioni. I sensori IR possono essere non raffreddati (ad esempio, bolometrici) o raffreddati criogenicamente, a seconda dei requisiti di sensibilità e di campo di rilevamento. Grazie alla sua capacità di rilevare l'energia termica, l'IR è anche alla base dei sistemi di imaging termico e delle tecnologie di rilevamento della presenza.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE