+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Fotodiodo è un elemento semiconduttore o a vuoto che converte la radiazione elettromagnetica - solitamente nella gamma della luce visibile, ultravioletta o infrarossa - in un segnale elettrico. Il suo principio di funzionamento si basa sull’effetto fotoelettrico, consistente nella generazione di cariche elettriche (elettroni e lacune) sotto l’influenza di un fotone incidente con energia sufficientemente elevata. A seconda del loro design e del campo di funzionamento, i fotodiodi sono utilizzati per la misurazione dell’intensità luminosa, la rilevazione di impulsi ottici, l’imaging, le comunicazioni in fibra ottica e nei sistemi di automazione e sicurezza.
I tipi più comuni di fotodiodi includono Fotodiodi, Fototransistori, Fotoresistori e Fotomoltiplicatori. Ciascuno di questi elementi è caratterizzato da diverse proprietà elettriche, sensibilità, velocità di risposta e gamma di lunghezze d’onda. I fotodiodi, inclusi i diodi PIN e i diodi a valanga (APD), offrono alta velocità e sono ampiamente impiegati nelle telecomunicazioni e nelle applicazioni mediche. I fotomoltiplicatori, al contrario, forniscono una sensibilità eccezionale grazie all’amplificazione a cascata del segnale, risultando utili nei sistemi di rilevazione di fotoni singoli e nella fisica sperimentale.
Le caratteristiche di un fotodiodo sono determinate da parametri quali la sensibilità spettrale, il tempo di risposta, il rumore intrinseco, la tensione di soglia e la linearità di risposta. In applicazioni tecniche e scientifiche avanzate, sono importanti anche la capacità di operare su un ampio intervallo dinamico e la resistenza alle perturbazioni ambientali come temperatura o radiazioni ionizzanti.
I fotodiodi odierni possono essere integrati in matrici CMOS o CCD, consentendo la realizzazione di sensori di immagine per fotocamere, sensori ottici e sistemi di visione. Nei sistemi di Automazione e robotica permettono la rilevazione di oggetti, il posizionamento e il controllo qualità. Il loro sviluppo tecnologico comprende materiali quali arseniuro di gallio, silicio, germanio o nuove strutture di nanomateriali, che consentono di estendere il campo di funzionamento e aumentare la precisione della rilevazione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.