+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Diodo a valanga (ing. avalanche photodiode, APD) è un fotodetector a semiconduttore che utilizza il fenomeno della ionizzazione a valanga per rilevare deboli radiazioni ottiche. A differenza dei fotodiodi classici, consente un'amplificazione interna del segnale applicando una tensione superiore alla soglia di rottura, il che porta a un rapido aumento del numero di portatori di carica a seguito di successive collisioni ionizzanti.
Il principio di funzionamento si basa sull'assorbimento di un fotone, che libera una coppia elettrone-lacuna nell'area della giunzione p-n o p-i-n. L'elevato campo elettrico accelera gli elettroni generati, che possono collidere con gli atomi del reticolo cristallino, generando ulteriori coppie di portatori. Questo processo, noto come valanga ionizzante, risulta in un significativo aumento della corrente fotocorrente, permettendo il rilevamento di intensità luminose molto deboli.
Grazie all'elevata sensibilità e alla capacità di operare in un intervallo di alte frequenze, i diodi a valanga trovano applicazione nei sistemi a fibra ottica, nei lidar, nei rilevatori di radiazioni ionizzanti, nonché in circuiti di misura precisi e sistemi di imaging. Operano efficacemente nello spettro che va dal vicino infrarosso all'ultravioletto, a seconda del materiale semiconduttore utilizzato, come il silicio, il germanio o l'arseniuro di gallio.
Richiedono un controllo preciso della tensione di alimentazione, poiché un leggero superamento della soglia di tensione di rottura può portare al danneggiamento del componente. Per questo motivo, vengono spesso utilizzati in configurazioni con circuiti aggiuntivi di stabilizzazione e protezione. Nonostante la loro complessità, costituiscono un componente chiave nell'optoelettronica avanzata, dove sono essenziali un'elevata sensibilità e una rapida risposta ai segnali luminosi variabili.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.