+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Connettori p-n - definizione

Connettori p-n è una struttura fondamentale del semiconduttore, formata all'interfaccia tra due aree dello stesso materiale semiconduttore con tipi di conducibilità opposti: p-(dominata da buche come portatori maggioritari) e n-(dove i portatori maggioritari sono elettroni). Si crea così una barriera di potenziale e uno strato impoverito, cioè l'area priva di portatori liberi, che funge da barriera e determina la direzionalità della conduzione di corrente.

In equilibrio termodinamico, senza tensione esterna applicata, nella giunzione p-n si stabilisce un potenziale interno dovuto alla diffusione dei portatori: gli elettroni dalla regione n si spostano verso la regione p, e le buche viceversa, con conseguente ricombinazione e formazione di un'area priva di cariche libere. Questa regione - chiamata strato barriera - contiene gli ioni droganti esposti, formando un campo campo elettrico, che contrasta l'ulteriore flusso di portatori.

Quando il connettore p è polarizzato-giunzione n nella direzione di conduzione (potenziale positivo verso la parte p), la barriera di potenziale si abbassa, permettendo il passaggio della corrente. Quando è polarizzato in direzione negativa, la barriera aumenta, e la corrente è limitata a piccoli valori di perdita. Queste proprietà fanno sì, che la giunzione p-n agisce come una valvola unidirezionale-valvola unidirezionale ed è alla base del funzionamento di molti componenti semiconduttori, come i diodi raddrizzatori, come i Diodi raddrizzatori e i LED, diodi LED, fotodiodi, transistori bipolari (BJT) e Transistori unipolari (MOSFET), nonché rilevatori di radiazioni o sensori di luce.

Parametri dei Connettori p-n - compresa la larghezza dello strato barriera, altezza della barriera di potenziale e corrente-caratteristiche di tensione - dipendono-caratteristiche - dal tipo e dal livello di drogaggio, dalla temperatura e dalla geometria del sistema. La comprensione del comportamento della giunzione p-n è fondamentale per l'analisi e la progettazione di circuiti elettronici sia a bassa che ad alta temperatura- e ad alta potenza-segnali di potenza, e segnali ad alta potenza.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE