+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Campo elettrico - definizione

Un Campo Elettrico è un campo fisico vettoriale che descrive l'interazione elettrica esercitata da cariche elettriche su altre cariche nel suo raggio d'azione. È una forma di esistenza della materia che si estende nello spazio intorno a una sorgente di carica e si manifesta attraverso una forza che agisce su altre cariche elettriche. L'entità di questa forza dipende dal valore della carica che subisce il campo e dall'intensità del campo in un determinato punto.

Matematicamente, il campo elettrico è definito come la forza che agisce su una carica positiva unitaria posta in un determinato punto dello spazio. Il vettore campo elettrico ha una direzione in linea con la direzione di questa forza e il suo valore è dato dalla formula E = F/q, dove E è l'intensità del campo elettrico, F è la forza che agisce sulla carica di prova q. L'unità di misura dell'intensità di campo in SI è il volt per metro (V/m).

Le sorgenti di campo elettrico possono essere sia cariche statiche che dinamiche, così come campi magnetici alternati , secondo le leggi dell'elettromagnetismo descritte dalle equazioni di Maxwell. Nel caso di un campo generato da una singola carica puntiforme, la sua intensità diminuisce in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente ed è diretta radialmente - verso l'esterno per una carica positiva e verso l'interno per una carica negativa.

Un campo elettrico può esistere sia nel vuoto sia in mezzi materiali, dove la sua azione è modificata dalle proprietà dielettriche del materiale. In presenza di materiali isolanti, il campo provoca un fenomeno di polarizzazione, influenzando la distribuzione delle cariche interne e modificando la permeabilità elettrica effettiva dell'ambiente. Le linee del campo elettrico sono una rappresentazione grafica convenzionale della direzione e dell'intensità del campo - non si intersecano e iniziano sempre da cariche positive e terminano con cariche negative.

Il campo elettrico svolge un ruolo fondamentale in elettrotecnica, elettronica, elettrostatica e fisica dello stato solido. In tecnologia, viene utilizzato nei condensatori, nei sistemi di rilevamento, nelle schermature, nei sistemi di azionamento e nella tecnologia ad alta tensione, dove il controllo della sua distribuzione è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza delle apparecchiature.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE