+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Tedesco - definizione

Il germanio è un elemento chimico con simbolo Ge e numero atomico 32, classificato come semimetallo nella tavola periodica. In condizioni standard si presenta come un solido duro, grigio-bianco, con una struttura cristallina simile a quella del diamante. È un semiconduttore con proprietà elettriche intermedie, il cui valore può essere modificato mediante drogaggio, rendendolo un materiale importante in elettronica.

Grazie alla sua capacità di condurre l'elettricità in modo controllato, il germanio ha trovato impiego nella fabbricazione dei primi transistor, diodi e raddrizzatori . Le sue proprietà di semiconduttore sono state utilizzate in modo particolarmente esteso agli albori dell'elettronica a semiconduttore, prima che venisse soppiantato dal silicio, più resistente termicamente e più economico da lavorare. Ciononostante, il germanio trova ancora applicazioni di nicchia, soprattutto nella tecnologia dei rivelatori di radiazioni, nei circuiti ad alta frequenza, nelle fibre ottiche e nelle strutture di semiconduttori avanzati, come le etero-giunzioni.

Nell'optoelettronica, il germanio è apprezzato per la sua alta sensibilità all'infrarosso e per la sua capacità di assorbire radiazioni in un'ampia gamma spettrale. Le sue proprietà meccaniche e chimiche, nonché la sua capacità di formare leghe con altri elementi, consentono di progettare materiali con proprietà fisiche complesse. È presente naturalmente nella crosta terrestre in piccole quantità, soprattutto come additivo nei minerali di zinco e rame, e viene estratto come sottoprodotto della raffinazione di questi metalli.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE