+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Arseniuro di gallio (GaAs) - definizione

L'arseniuro di gallio (GaAs) è un composto chimico semiconduttore formato da atomi di gallio (Ga) e arsenico (As), appartenente al gruppo dei composti III-V. È caratterizzato da una struttura cristallina di zinco-blenda e da un'ampia lacuna energetica-struttura cristallina di blenda e un ampio gap di energia diretta, che lo rende, che lo rende particolarmente efficace nelle applicazioni optoelettroniche. A differenza del silicio comunemente utilizzato, Il GaAs permette la ricombinazione diretta dei portatori di carica, con conseguente elevata efficienza nell'emissione di luce.

Questo materiale si distingue anche per la sua elevata mobilità degli elettroni, che permette di costruire componenti elettronici molto veloci componenti elettronici. Di conseguenza, l'arseniuro di gallio viene utilizzato nella produzione di transistor ad alta-transistori ad alta frequenza, amplificatori a microonde, laser a semiconduttore, diodi LED, e nelle celle solari ad alta-celle solari ad alta efficienza, soprattutto nelle applicazioni spaziali. Il GaAs presenta anche una resistenza alle radiazioni ionizzanti, che ne aumenta l'utilità in ambienti con elevati livelli di radiazioni.

La fabbricazione di dispositivi all'arseniuro di gallio richiede tecnologie epitassiali avanzate, come l'epitassi in-fase gassosa o l'epitassia a fascio molecolare. Sebbene questi processi siano più costosi rispetto a quelli del silicio, le proprietà fisiche del GaAs compensano queste limitazioni nelle applicazioni che richiedono alta velocità ed efficienza energetica. L'arseniuro di gallio costituisce anche la base per materiali semiconduttori più complessi, come l'AlGaAs o l'InGaAs, che consentono di progettare strutture con diverse proprietà elettroniche e ottiche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE