+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Gli elementi elettronici sono gli elementi di base dei circuiti elettronici, progettati per elaborare, controllare e trasmettere segnali elettrici in circuiti analogici e digitali. La loro funzionalità si basa sulle proprietà fisiche dei materiali semiconduttori, conduttivi e dielettrici che ne determinano le caratteristiche elettriche e la capacità di eseguire operazioni logiche, amplificazione dei segnali, conversione di energia e immagazzinamento di carica.
La struttura dei componenti elettronici può essere passiva o attiva, il che determina il loro ruolo nel circuito elettrico. I componenti passivi, come resistenze, condensatori e Bobine, non generano energia ma influenzano i parametri di corrente e tensione controllando l'impedenza, la stabilizzazione del segnale e il filtraggio del rumore. I componenti attivi, tra cui Transistori, Diodi e Circuiti integrati, utilizzano i fenomeni di conduzione dei semiconduttori per amplificare, commutare e generare segnali elettrici.
I componenti a semiconduttore si basano sulle proprietà di materiali come il silicio, il germanio e i composti III-V per consentire funzioni elettroniche complesse che vanno dal controllo logico all'elaborazione dei dati nei chip dei microprocessori e nei Circuiti logici programmabili (FPGA). Nella tecnologia digitale, i Circuiti integrati integrano milioni di Transistori in strutture CMOS e FinFET, consentendo la miniaturizzazione dei circuiti e una maggiore efficienza energetica.
I componenti di potenza ad alta efficienza, come i Tiristori, i Triac e gli IGBT, consentono la conversione e la regolazione di correnti e tensioni elevate nei sistemi di elettronica di potenza e negli Azionamenti dei motori. I componenti optoelettronici, tra cui i Display a LED, i Fotodiodi e i Laser a semiconduttore , sono utilizzati nella tecnologia di trasmissione ottica, nei Display e nei sensori di luce.
I sistemi elettronici utilizzano componenti a montaggio superficiale e transistor a foro passante (THT), la cui integrazione nei circuiti stampati (PCB) è ottenuta con tecniche di assemblaggio automatizzate e tecnologie di saldatura a riflusso e a onda. I moderni circuiti integrati utilizzano tecniche avanzate di gestione termica e di compensazione dei parametri elettrici per aumentare l'affidabilità e la durata dei componenti in condizioni ambientali estreme.
L'integrazione dei componenti elettronici con i sistemi di comunicazione wireless e Internet of Things (IoT) consente di utilizzarli nei sistemi di controllo intelligenti, nell'Automazione industriale e nella sensoristica. Le soluzioni elettroniche odierne si basano su architetture eterogenee in cui i componenti analogici, digitali e di potenza lavorano insieme in topologie di circuito ottimizzate, consentendo funzioni avanzate di calcolo, segnalazione e controllo.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.