+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Impedenza - definizione

Impedenza è una grandezza fisica complessa che descrive la resistenza che un componente o un circuito elettrico oppone al passaggio della corrente alternata. Generalizza il concetto di resistenza includendo sia la componente reale – associata alle perdite di energia sotto forma di calore – sia la componente immaginaria, legata alla reattanza capacitiva o induttiva. L’impedenza si misura in ohm ed è rappresentata con il simbolo Z. Il suo valore e la sua fase dipendono dalla frequenza del segnale e dalle caratteristiche dei componenti presenti nel circuito.

Nel dominio complesso, l’impedenza è espressa come somma tra resistenza R e reattanza X: Z = R + jX, dove j è l’unità immaginaria. Se X è positiva, la reattanza è di tipo induttivo; se è negativa, è di tipo capacitivo. In pratica, l’impedenza influisce non solo sull’ampiezza della corrente, ma anche sullo sfasamento tra tensione e corrente. L’analisi dell’impedenza è fondamentale per determinare condizioni di risonanza, perdite energetiche e la risposta in frequenza dei circuiti.

In ambito elettroacustico e nella trasmissione dei segnali, l’impedenza riveste un ruolo critico per garantire il corretto adattamento tra sorgente, mezzo di trasmissione e carico. Un disadattamento può causare riflessioni del segnale, distorsioni e perdite di potenza. Conoscere e gestire correttamente l’impedenza è essenziale nella progettazione di filtri, amplificatori, linee di trasmissione e circuiti di misura. In laboratorio, si utilizzano analizzatori di impedenza per ottenere misurazioni precise delle caratteristiche dei componenti passivi e per analizzare il loro comportamento in funzione della frequenza.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE