+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Circuito elettrico - definizione

Circuito elettrico è un sistema chiuso costituito da elementi conduttivi collegati tra loro, all’interno del quale può fluire corrente elettrica grazie all’applicazione di una tensione. La sua funzione principale è trasportare energia elettrica e consentire il flusso controllato delle cariche tra la fonte di alimentazione e i dispositivi utilizzatori, secondo leggi fisiche definite. I principi fondamentali che regolano il comportamento dei circuiti elettrici sono la legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff, che descrivono le relazioni tra tensione, corrente e resistenza, nonché i bilanci di corrente e tensione nei nodi e nelle maglie del circuito.

La struttura di un circuito elettrico può includere sorgenti di tensione o corrente, componenti passivi come resistori, condensatori e induttori, oltre a elementi attivi come diodi, transistor e circuiti integrati. La corrente elettrica circola nel circuito solo se esiste un percorso chiuso che permetta alle cariche di muoversi sotto l’effetto delle forze elettromotrici; in caso contrario, se il circuito è interrotto, il flusso di corrente si arresta.

I circuiti possono essere classificati come a corrente continua (DC), quando tensione e corrente mantengono un valore costante nel tempo, o a corrente alternata (AC), quando tali grandezze variano periodicamente. Nei sistemi più complessi si considerano anche le proprietà dinamiche e reattive, che influenzano la risposta temporale e in frequenza del circuito. L’analisi dei circuiti elettrici comprende aspetti statici e dinamici, inclusa la risposta ai segnali di ingresso, la stabilità e l’efficienza energetica.

I circuiti elettrici costituiscono la base del funzionamento di tutti i dispositivi elettronici e dei sistemi di automazione. La loro progettazione, modellizzazione e diagnostica richiede una solida conoscenza dell’elettrotecnica, delle proprietà dei materiali e delle interazioni tra i componenti. Il corretto funzionamento di un circuito dipende non solo dalla precisione dei collegamenti, ma anche dai parametri fisici e dalla qualità dei componenti utilizzati. Nell’ingegneria moderna, i circuiti vengono inoltre analizzati per la compatibilità elettromagnetica, l’efficienza energetica e la conformità agli standard tecnici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE