+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Laser a stato solido - definizione

Il laser a semiconduttore è un tipo di laser, in cui il mezzo attivo è una giunzione a semiconduttore che emette radiazione elettromagnetica come risultato della ricombinazione dei portatori di carica - elettroni e buche - nella struttura del semiconduttore. Il processo di emissione si basa sul fenomeno dell'emissione forzata e la radiazione risultante è coerente, monocromatica e altamente diretta. Questo fenomeno si verifica in condizioni di amplificazione ottica sufficiente per avviare e sostenere il funzionamento del laser.

Le strutture laser a semiconduttore utilizzano solitamente giunzioni p-n o eterostrutture più complesse in cui l'energia è fornita da una corrente elettrica. Il mezzo attivo è solitamente situato in uno strato quantico o in un pozzo quantico, che consente di controllare con precisione la lunghezza d'onda della luce emessa. L'onda luminosa viene amplificata dalla riflessione di specchi che formano un risonatore ottico, parte integrante della struttura del chip.

I laser a semiconduttore sono caratterizzati da un design compatto, un'elevata efficienza energetica e una capacità di modulazione diretta che li rende estremamente utili nei sistemi di trasmissione dati, nelle telecomunicazioni a fibre ottiche, nei lettori ottici, nei sensori e nell'elettronica di consumo. La loro lunghezza d'onda dipende dal materiale semiconduttore utilizzato, consentendo un'ampia gamma spettrale che va dall'infrarosso al vicino ultravioletto.

Nelle applicazioni moderne si utilizzano anche progetti avanzati come i laser a retroazione distribuita (DFB), i laser VCSEL (a emissione superficiale) o i laser a onda mobile. Grazie alla miniaturizzazione e all'integrazione nei circuiti integrati, i laser a semiconduttore svolgono un ruolo chiave nella tecnologia fotonica e nello sviluppo di sistemi di comunicazione e misurazione di nuova generazione.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE