+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La fotonica è un campo interdisciplinare della scienza e della tecnologia che si occupa della generazione, del controllo, della trasmissione e del rilevamento della luce, in particolare della radiazione elettromagnetica nell'intervallo che va dagli infrarossi alla luce visibile e agli ultravioletti. Un aspetto fondamentale della fotonica è l'uso dei fotoni - quanti di luce - come portatori di informazioni, energia o segnali di misura, il che la distingue dall'elettronica, dove questo ruolo è svolto dagli elettroni.
La fotonica combina conoscenze di ottica classica, fisica quantistica, elettronica, ingegneria dei materiali e informatica. I suoi fondamenti sono fenomeni come la rifrazione, la riflessione, la diffrazione, l'interferenza, la polarizzazione e l'effetto fotoelettrico, ma anche processi non lineari e interazioni quantistiche della luce con la materia. Le strutture e i dispositivi in grado di controllare la luce con alta precisione - come i laser , le fibre ottiche , i fotorivelatori , i modulatori ottici, i reticoli di diffrazione o i cristalli non lineari - svolgono un ruolo speciale in questo ambito.
Le applicazioni della fotonica coprono una gamma molto ampia di tecnologie. Nelle telecomunicazioni in fibra ottica, costituisce la base dell'infrastruttura per la trasmissione veloce e affidabile di dati su lunghe distanze. In medicina, consente la diagnostica per immagini (ad esempio, tomografia ottica, spettroscopia), nell'industria - taglio di precisione e lavorazione dei materiali, e nelle scienze biologiche - analisi molecolare e studi strutturali. Nell'informatica, la fotonica si sta sviluppando nel contesto del calcolo ottico e della tecnologia di trasmissione dei dati con una larghezza di banda molto elevata .
Nelle moderne tecnologie come i sensori ottici, il lidar, la comunicazione quantistica o il fotovoltaico, la fotonica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni efficienti, a basso consumo energetico e scalabili. Lo sviluppo della fotonica è sostenuto anche da materiali avanzati come semiconduttori del gruppo III-V semiconduttori del gruppo III-V, materiali fotonici integrati e nanostrutture che consentono la manipolazione della luce a livello submicronico.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.