+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

THT (Through Hole Technology) - definizione

THT (Through Hole Technology) è una tecnologia classica di montaggio dei componenti elettronici che consiste nell’inserire i terminali dei componenti attraverso fori praticati nel circuito stampato (PCB) e nel saldarli sul lato opposto. Questa tecnica è stata ampiamente utilizzata dagli anni ’50 del XX secolo fino alla diffusione della tecnologia di montaggio superficiale (SMT), ma rimane ancora impiegata in applicazioni che richiedono alta affidabilità meccanica, resistenza alle condizioni ambientali e facilità di manutenzione.

I componenti montati con la tecnologia THT hanno generalmente terminali lunghi a forma di fili o piedini, che attraversano i fori passanti nel substrato, e le connessioni elettriche e meccaniche vengono realizzate tramite saldatura sulla faccia inferiore della scheda, sulla lamina di rame. Questa struttura garantisce elevata resistenza meccanica, particolarmente in presenza di vibrazioni, urti o sollecitazioni termiche cicliche, rendendo la tecnologia preferita nei settori automobilistico, energetico, militare e industriale.

Dal punto di vista tecnologico, THT richiede la foratura del circuito stampato, aumentando tempi e costi di produzione rispetto al montaggio superficiale. Limita anche la densità di posizionamento dei componenti sulla scheda, poiché i terminali devono avere spazio fisico per attraversare il substrato. Tuttavia, questa tecnologia viene ancora utilizzata per il montaggio di componenti di grandi dimensioni, come trasformatori, connettori, condensatori elettrolitici o elementi soggetti a frequenti sostituzioni o test.

Nelle moderne linee produttive, il montaggio THT può essere effettuato manualmente, semi-automaticamente o mediante macchine di saldatura ad onda (wave soldering), che consentono di saldare simultaneamente numerose connessioni sul lato inferiore della scheda. L’integrazione delle tecnologie THT e SMT in un unico progetto è una pratica comune nell’elettronica mista, in cui ciascun metodo viene scelto in base a specifiche esigenze tecniche e progettuali.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE