+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Conduttore è un materiale o una sostanza che possiede la capacità di trasportare cariche elettriche in modo libero, grazie alla presenza di portatori di carica come elettroni o ioni. Nei metalli, che rappresentano i conduttori più comuni, la conduzione è resa possibile dagli elettroni liberi che si muovono all'interno della struttura cristallina. Il loro spostamento sotto l'influenza di un campo elettrico genera una corrente elettrica, e la resistenza incontrata durante questo movimento dipende dalle proprietà fisiche e chimiche del materiale.
La capacità di condurre elettricità è espressa dalla conduttività elettrica, che è l'inverso della resistività – grandezza che indica l’opposizione offerta da un’unità di volume al passaggio della corrente. Tra i materiali con la migliore conduttività figurano rame e argento, ampiamente utilizzati in elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni grazie alla loro bassa resistenza e lunga durata. In ambiti più specifici si impiegano anche alluminio, oro e, in condizioni particolari, materiali come grafene o superconduttori.
I conduttori si presentano in molteplici forme: fili, piste su circuiti stampati, connettori, elettrodi o materiali compositi all'interno di strutture elettroniche complesse. Le loro caratteristiche influenzano non solo il flusso di corrente, ma anche fenomeni come riscaldamento, perdite di potenza, schermatura e compatibilità elettromagnetica dei sistemi. Esistono inoltre materiali che conducono solo in determinate condizioni, come i semiconduttori e gli elettroliti, la cui conduttività dipende da fattori ambientali come temperatura, umidità o intensità del campo elettrico.
Nella fisica dello stato solido, la conduzione nei metalli è spiegata attraverso il modello a bande: in questi materiali, la banda di conduzione si sovrappone o è separata da quella di valenza da una piccola gap energetica, facilitando il passaggio degli elettroni agli stati di conduzione. Questa comprensione permette la progettazione di materiali con caratteristiche ottimizzate per applicazioni tecniche e industriali specifiche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.