+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Diodo PIN è un tipo di diodo a semiconduttore in cui un'area aggiuntiva, quasi non drogata, di semiconduttore di tipo i (intrinseco) si trova tra gli strati classici di tipo p e n. Questa struttura caratteristica: p-i-n, influisce in modo significativo sulle proprietà elettriche del componente, soprattutto in termini di comportamento alle alte frequenze e in condizioni di elevato irraggiamento.
La presenza dello strato i aumenta l'ampiezza della regione impoverita, con conseguente aumento della tensione di breakdown e migliori proprietà di rettificazione. Nello stato di conduzione, lo strato i viene inondato di portatori di carica, determinando una resistenza dinamica relativamente costante e un aumento lineare della corrente in funzione della tensione. Nello stato di avanzamento, l'ampia area impoverita consente un'efficiente separazione delle cariche e tempi di commutazione più brevi, importanti nelle applicazioni a impulsi e ad alta frequenza.
Grazie a queste caratteristiche, i diodi PIN sono ampiamente utilizzati nella tecnologia delle microonde come interruttori, modulatori e limitatori di potenza. Nell'optoelettronica, fungono da fotodiodi veloci, in grado di rilevare impulsi di luce con un'elevata precisione temporale. La loro struttura favorisce anche le applicazioni nella rilevazione di radiazioni ionizzanti, dove è richiesto un grande volume attivo del rivelatore.
Le prestazioni di un diodo PIN dipendono dallo spessore e dalla purezza dello strato i, nonché dalla tecnologia di fabbricazione dei contatti e dal tipo di materiale semiconduttore utilizzato. I materiali tipici sono il silicio e l'arseniuro di gallio , che consentono di adattare la larghezza di banda ottica e le caratteristiche elettriche a specifiche applicazioni.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.