+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Impedenza - definizione

Impedenza è una grandezza fisica complessa che descrive la resistenza opposta da un elemento o circuito elettrico al passaggio della corrente alternata. Generalizza il concetto di resistenza, includendo sia la componente reale – che corrisponde alle perdite di energia sotto forma di calore – sia la componente immaginaria, legata alla reattanza capacitiva o induttiva. L’impedenza si esprime in ohm ed è rappresentata con il simbolo Z, e il suo valore e fase dipendono dalla frequenza del segnale e dalle caratteristiche degli elementi che compongono il circuito.

Nella notazione complessa, l’impedenza è espressa come somma della resistenza R e della reattanza X, ovvero Z = R + jX, dove j rappresenta l’unità immaginaria. La reattanza può essere positiva nel caso di elementi induttivi o negativa per elementi capacitivi. In pratica ciò significa che l’impedenza influisce non solo sull’ampiezza della corrente, ma anche sullo sfasamento tra tensione e corrente. L’analisi dell’impedenza consente di determinare con precisione le condizioni di risonanza, le perdite energetiche e la risposta in frequenza dei circuiti.

Nella tecnica elettroacustica e nella trasmissione di segnali, l’impedenza ha un ruolo chiave per garantire l’adattamento tra la sorgente del segnale, il mezzo di trasmissione e il ricevitore. Un disadattamento d’impedenza può causare riflessioni del segnale, distorsioni e perdite di potenza. Nelle applicazioni pratiche, come la progettazione di filtri, amplificatori, linee di trasmissione o circuiti di misura, la conoscenza dell’impedenza consente di ottimizzare il funzionamento dei sistemi elettrici ed elettronici. Nelle misure di laboratorio si utilizzano analizzatori di impedenza, che permettono di determinare con precisione le caratteristiche dei componenti passivi e di analizzarne il comportamento in funzione della frequenza.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE