+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La modulazione è il processo tecnico che consiste nel sovrapporre un segnale informativo, di solito a bassa frequenza, a un segnale portante a frequenza più elevata per consentirne la trasmissione efficace su lunghe distanze o attraverso uno specifico mezzo di trasmissione. Questa operazione consiste nel modificare uno dei parametri dell'onda portante - ampiezza, frequenza, fase o una loro combinazione - in base alla forma d'onda del segnale modulante. Come risultato della modulazione, il segnale viene spostato in una banda che consente una trasmissione efficiente con una minima attenuazione o interferenza.
Questa tecnica è alla base dei sistemi di comunicazione analogici e digitali, tra cui la radio, la televisione, la telefonia mobile, le reti wireless e le comunicazioni satellitari e di dati. La modulazione permette di trasmettere più segnali contemporaneamente in canali diversi variando i parametri della portante, il che aumenta significativamente la capacità della larghezza di banda e l'efficienza dell'uso delle risorse di frequenza disponibili.
Nei sistemi digitali, la modulazione è realizzata assegnando valori logici specifici a variazioni discrete dei parametri del segnale portante, consentendo la trasmissione di informazioni binarie. A seconda della tecnica utilizzata, la modulazione può garantire l'immunità ai disturbi, un'elevata velocità di trasmissione o un basso consumo energetico, il che ne determina la scelta in un determinato ambiente di comunicazione.
Il processo inverso alla modulazione, ovvero il recupero delle informazioni da un segnale modulato, è chiamato demodulazione. Sia la modulazione che la demodulazione sono componenti fondamentali di qualsiasi sistema di trasmissione, che richiedono una corrispondenza precisa e una sincronizzazione , per garantire una trasmissione dei dati affidabile e senza perdite.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.