+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La modulazione di fase (PM) è una tecnica di modulazione analogica in cui la fase dell'onda portante viene modificata in modo dipendente dal valore istantaneo del segnale informativo. A differenza della modulazione di ampiezza o della modulazione di frequenza, in questo caso l'ampiezza e la frequenza della portante rimangono costanti e l'informazione è veicolata da variazioni di fase. La modulazione di fase è direttamente correlata alla modulazione di frequenza - entrambe sono classificate come modulazione angolare perché si basano su variazioni dei parametri relativi all'angolo di fase dell'onda portante.
Nei sistemi di comunicazione, la modulazione di fase consente di trasportare dati su lunghe distanze con un'elevata immunità alle interferenze, in particolare quelle che interessano l'ampiezza del segnale. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla precisa sincronizzazione del ricevitore con la fase del segnale trasmesso, il che introduce specifici requisiti di progettazione per i circuiti di demodulazione. La modulazione di fase è alla base di molte moderne tecniche di trasmissione digitale, come il phase-shift-keying, in cui specifici valori di bit sono assegnati a discreti cambiamenti di fase.
La modulazione di fase è utilizzata sia nella trasmissione analogica che in quella digitale, soprattutto quando è fondamentale aumentare l'efficienza spettrale e ridurre al minimo l'impatto del rumore. Nella tecnologia digitale, questa modulazione consente l'implementazione di schemi di codifica complessi, permettendo di trasmettere più informazioni nella stessa banda di frequenza. L'analisi e l'implementazione del PM richiede conoscenze di teoria dei segnali, trasformate di Fourier e filtraggio passa-banda, poiché i segnali a modulazione di fase hanno una struttura spettrale complessa e richiedono un'elaborazione avanzata nel percorso di ricezione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.