+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il campionamento è il processo di conversione di un segnale continuo nel dominio del tempo in forma discreta, misurandolo a intervalli di tempo specifici e uniformi. È una fase fondamentale della conversione analogico-digitale, che consente un'ulteriore elaborazione del segnale nei sistemi digitali. Nel contesto dell'elettronica e dell'ingegneria dei segnali, un campione è un singolo valore di ampiezza del segnale registrato in un determinato momento.
La frequenza di campionamento, cioè il numero di misurazioni effettuate per unità di tempo, è determinante per la qualità della riproduzione del segnale originale. Secondo il teorema di Nyquist-Shannon, affinché sia possibile una ricostruzione del segnale priva di distorsioni, la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della frequenza più alta presente nel segnale sorgente. Il mancato rispetto di questa condizione porta a il fenomeno dell'aliasing, in cui le componenti del segnale si sovrappongono e generano uno spettro di frequenza errato.
Il campionamento può essere applicato sia a segnali monodimensionali, come il suono, sia a segnali multidimensionali, come le immagini, dove è responsabile della risoluzione spaziale. Il processo di campionamento è solitamente accompagnato da operazioni aggiuntive come il filtraggio anti-aliasing per ridurre la larghezza di banda del segnale prima della conversione.
Nei sistemi digitali, i campioni vengono elaborati e memorizzati come numeri binari, consentendo di comprimerli, analizzarli e trasmetterli su reti di telecomunicazione. Il campionamento svolge un ruolo importante nell'acquisizione dei dati misurazione, elaborazione del segnale digitale (DSP), nella sintesi audio, nei sistemi di controllo e nella tecnologia multimediale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.