+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Aliasing - definizione di

Aliasing è un fenomeno che si verifica durante il campionamento digitale di segnali analogici, che consiste in una rappresentazione non corretta del loro effettivo contenuto in frequenza. L'aliasing si verifica, quando la frequenza di campionamento è troppo bassa rispetto alla frequenza più alta contenuta nel segnale, si verifica quando la frequenza di campionamento è troppo bassa in relazione alla frequenza più alta contenuta nel segnale, che porta alla sovrapposizione degli spettri armonici e alla creazione di componenti distorte, componenti distorte nel segnale digitale ricevuto segnale digitale ricevuto.

La base teorica per evitare l'aliasing è il teorema di Nyquist-Shannon, che presuppone, che per riprodurre fedelmente un segnale, dovrebbe essere campionato a una frequenza almeno doppia rispetto alla sua componente più alta. Se questa condizione non è soddisfatta, le frequenze più alte vengono "ripiegate" in quelle più basse, causando la difficoltà di filtrare gli artefatti nell'analisi dei segnali.

L'aliasing può verificarsi sia nel dominio temporale che in quello spaziale, l'aliasing può verificarsi sia nel dominio spaziale che in quello temporale - quindi si applica non solo ai segnali audio o elettrici, ma anche nell'elaborazione delle immagini, in cui si manifesta come distorsioni di linea, moiré o rappresentazione errata dei dettagli. Un metodo tipico per ridurre questo effetto è l'uso di filtri passa-basso analogici prima del processo di campionamento-analogici passa-basso prima del processo di campionamento. Tali filtri, chiamati anti-aliasing, sono progettati per eliminare le frequenze superiori alla metà della frequenza di campionamento, riducendo così il rischio di una rappresentazione errata.

Nella pratica ingegneristica, la comprensione dell'aliasing è importante nella progettazione di sistemi di acquisizione dati, convertitori di segnali digitali e nell'analisi spettrale. La scelta di frequenze di campionamento non corrette può portare a false conclusioni e a una diagnostica del segnale non corretta, pertanto, l'anti-aliasing è un elemento chiave per una corretta elaborazione delle informazioni nei sistemi digitali.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE