+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Acquisizione dei dati (raccolta dei dati) - definizione di

L'acquisizione dei dati è il processo di acquisizione e conversione di informazioni da fonti fisiche o digitali in una forma che ne consenta l'analisi successiva, l'elaborazione e l'archiviazione. In un contesto tecnico, di solito si riferisce alla raccolta di segnali analogici da sensori o dispositivi di misura, la loro conversione in forma digitale utilizzando la tecnologia-analogico-digitale (ADC)-convertitori analogico-digitali (ADC) e-convertitori (ADC) e trasferirli a sistemi basati su computer o microprocessori per un ulteriore-sistemi basati su microprocessore per un ulteriore utilizzo.

I sistemi d'acquisizione dati sono una parte indispensabile dell'automazione moderna automazione, diagnostica, controllo e monitoraggio. Consentono di tenere sotto controllo i parametri dei processi tecnologici, delle condizioni ambientali o delle condizioni delle apparecchiature tecniche. Elementi importanti in questo processo non sono solo i sensori e i trasduttori, ma anche le Interfacce di comunicazione, il software di controllo e gli strumenti di analisi.

Dal punto di vista ingegneristico, l'acquisizione dei dati comprende anche le attività di filtraggio del rumore, sincronizzazione temporale, la calibrazione delle apparecchiature di misura e la garanzia di un'adeguata risoluzione e accuratezza dei dati registrati. È inoltre importante soddisfare i requisiti relativi alla frequenza di campionamento frequenza di campionamento, che deve essere scelta in modo appropriato per la natura del fenomeno in esame, secondo il teorema di Nyquist.

Nelle applicazioni industriali e scientifiche, l'acquisizione dei dati costituisce la base per la modellazione matematica, analisi statistiche, individuazione di anomalie e implementazione di sistemi predittivi. Nell'era dello sviluppo dell Internet delle cose (IoT) e Industria 4.0 l'importanza dei sistemi di acquisizione distribuiti, che integrano i dati provenienti da più postazioni e ne permettono la trasmissione al cloud computing. Questo processo richiede non solo una raccolta efficiente dei dati, ma anche di garantirne l'integrità integrità, sicurezza e la conformità agli standard tecnici applicabili.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE