+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Processore di segnale (processore DSP) - definizione

Il Digital Signal Processor (DSP) è un chip di microprocessore specializzato progettato per l'elaborazione efficiente di segnali digitali in tempo reale. A differenza dei processori generici, i DSP sono caratterizzati da un'architettura ottimizzata per le operazioni matematiche tipiche dell'analisi dei segnali - in particolare i risultati veloci di moltiplicazione e accumulazione (MAC) che sono cruciali nel filtraggio digitale, nelle trasformazioni e nella compressione dei dati.

Le architetture DSP includono tipicamente unità aritmetiche parallelizzate, supporto hardware per le operazioni MAC, memorie locali ad alta velocità, registri dedicati e circuiti di accelerazione dell'accesso ai dati, come le porte DMA (Direct Memory Access). Una caratteristica distintiva è anche l'uso dell'elaborazione delle istruzioni in pipeline e di speciali set di comandi, che consentono di eseguire operazioni complesse in un singolo ciclo di clock. In questo modo è possibile ottenere un elevato throughput computing con un basso consumo energetico, un aspetto importante nei sistemi embedded.

I DSP sono ampiamente utilizzati nell'elettronica di consumo, nelle telecomunicazioni, nel settore automobilistico, nell'automazione, nelle applicazioni mediche e militari. Vengono utilizzati per elaborare dati audio, immagini, video, radar e segnali di sensori. Le applicazioni tipiche comprendono la correzione degli errori, la codifica e la decodifica, il rilevamento dei modelli, la ricostruzione dei segnali, il filtraggio e l'analisi spettrale (ad esempio tramite FFT).

Gli attuali processori DSP sono spesso integrati all'interno di sistemi SoC (System on Chip), combinati con core di uso generale, circuiti periferici e controllori in tempo reale per creare soluzioni complesse e compatte adatte ad ambienti esigenti e applicazioni mobili. Nella progettazione dei sistemi digitali, la selezione e l'ottimizzazione dei DSP svolgono un ruolo fondamentale nel garantire velocità, precisione e affidabilità dell'elaborazione dei dati.

Circuiti integrati - Processori DSP

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE