+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Filtro è un circuito o algoritmo per l'elaborazione selettiva di segnali fisici, in particolare segnali elettrici, acustici o digitali, al fine di amplificare componenti desiderati e sopprimere quelli indesiderati. Il funzionamento di un filtro comporta la modifica dello spettro di frequenza di un segnale per controllare le sue proprietà energetiche, la struttura temporale o spettrale. I filtri sono un componente chiave nei sistemi di comunicazione, elettronici, di controllo, di misura e multimediali.
Dal punto di vista della teoria dei segnali, un filtro implementa una specifica funzione di trasferimento che descrive la risposta del sistema alle diverse componenti di frequenza del segnale in ingresso. A seconda delle caratteristiche di questa funzione, i filtri si dividono in filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda e stop-banda. Ciascuno di questi tipi permette la selezione di una specifica gamma di frequenze, necessaria per la soppressione del rumore, la separazione del segnale o la formazione della risposta del sistema.
I filtri possono essere implementati in forma analogica o digitale. I filtri analogici utilizzano elementi passivi (resistori, condensatori, bobine) e/o elementi attivi (amplificatori operazionali) per modificare il segnale in tempo reale. I filtri digitali elaborano segnali campionati numericamente, permettendo grande flessibilità nella progettazione e nell’adattamento delle caratteristiche in frequenza. La loro implementazione avviene tramite algoritmi numerici e DSP o microcontrollori.
Nei sistemi reali, i filtri possono svolgere anche funzioni di protezione (es. soppressione dei picchi), condizionamento (es. levigatura della forma d’onda) e diagnostica (es. estrazione di segnali di rumore). In applicazioni avanzate, si utilizzano filtri adattativi, non lineari, variabili nel tempo e spaziali, a seconda della natura del segnale e delle esigenze applicative. La loro efficacia viene valutata tramite parametri quali attenuazione, selettività, pendenza, stabilità e distorsione di fase.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.