+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Tensione elettrica - definizione

Tensione elettrica è la differenza di potenziale elettrico tra due punti all'interno di un campo elettrico ed esprime la capacità di tale campo di compiere lavoro durante lo spostamento di una carica elettrica. Viene misurata in volt (V) e indica quanta energia potenziale è associata a ogni unità di carica trasferita da un punto all’altro. Nei circuiti elettrici, la tensione viene definita come il lavoro necessario per muovere una carica positiva unitaria contro la forza elettrica presente nel sistema.

Il fenomeno della tensione elettrica ha origine dalla presenza di un campo elettrostatico o dinamico, generato da una distribuzione non uniforme delle cariche o da correnti variabili nel tempo. Nei conduttori, come i fili metallici, la tensione provoca il movimento dei portatori di carica, dando luogo a un flusso di corrente. Negli isolanti, pur in presenza di tensione, la mobilità delle cariche è fortemente limitata o nulla, permettendo così l’utilizzo di questi materiali come elementi di separazione nei circuiti.

In ambito ingegneristico, si distingue tra tensione continua e tensione alternata, a seconda del loro comportamento nel tempo. La tensione continua mantiene un valore costante, mentre quella alternata varia periodicamente in ampiezza, fase e frequenza. La misurazione della tensione si effettua mediante voltmetri o strumenti elettronici avanzati, capaci di analizzare i segnali in tempo reale.

La tensione elettrica è fondamentale per descrivere i fenomeni legati al trasferimento di energia, al funzionamento dei dispositivi elettronici, alle interazioni tra cariche e ai processi di conversione dell’energia nei sistemi elettroenergetici, convertitori e alimentatori. Come parametro operativo, influisce direttamente sulla sicurezza, sull’efficienza e sulla funzionalità dei sistemi elettrici ed elettronici, motivo per cui il suo controllo e la sua regolazione rappresentano aspetti essenziali dell’elettrotecnica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE