+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Deformazione è il termine generale per indicare una variazione della forma originale, caratteristiche o parametri di un segnale, di una funzione fisica o di un sistema, causata da fattori interni o esterni. Nel contesto dell'elettronica e dell'ingegneria dei segnali, si riferisce alla differenza tra il segnale in ingresso e il segnale in uscita dopo il passaggio attraverso un dispositivo o un sistema di elaborazione, quando questi cambiamenti non sono una funzione prevista del funzionamento del sistema. La distorsione può riguardare sia la forma d'onda temporale, sia allo spettro di frequenza di un segnale.
Rimanenti distinguono tra diverse forme di distorsione a seconda della fonte e delle caratteristiche dei cambiamenti. La distorsione non-distorsione non lineare deriva dalle caratteristiche non-caratteristiche non lineari dei sistemi, in cui l'ampiezza di uscita non è proporzionale all'ampiezza di ingresso, che porta alla formazione di armoniche aggiuntive. Distorsione lineare, d'altra parte, si riferisce a variazioni di fase o di ampiezza, come gli spostamenti temporali, attenuazione o amplificazione di frequenze specifiche, senza generare nuove armoniche.
W acustica in acustica e nell'elaborazione del suono, per distorsione si intendono i cambiamenti indesiderati nella struttura di un segnale audio, che influiscono sulla qualità e sulla naturalezza della ricezione. Nei sistemi di trasmissione dati, la distorsione può causare errori di trasmissione e perdita di informazioni. Nel campo dell'ingegneria elettrica, si riferisce alla deformazione di una forma d'onda di tensione o di corrente da un'onda sinusoidale perfetta, che influisce sull'efficienza delle apparecchiature e sulla qualità dell'alimentazione fornita.
Il fenomeno della distorsione può essere il risultato di limiti di progettazione, fenomeni non-fenomeni non lineari, sovraccarichi, selezione impropria dei componenti o interferenze esterne. La sua valutazione e limitazione è un elemento chiave nella progettazione e nella diagnostica dei sistemi elettronici, acustici e automazione, nonché uno dei principali criteri di qualità nelle applicazioni che richiedono una precisa mappatura del segnale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.