+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Il Multiplexing, noto anche come multiplazione, è una tecnica utilizzata nelle telecomunicazioni, nei sistemi di trasmissione e nei sistemi digitali per trasmettere in modo efficiente più segnali su un unico mezzo di trasmissione, mantenendo l'integrità dei singoli flussi di dati. Questo processo consente di trasmettere simultaneamente più canali di informazione separandoli opportunamente nel dominio della frequenza, del tempo, della lunghezza d'onda o della codifica.
Nelle telecomunicazioni classiche, la multiplazione si divide in diversi tipi fondamentali: multiplazione nel dominio della frequenza (FDM), multiplazione nel dominio del tempo (TDM), multiplazione nel dominio della codifica (CDM) e multiplazione nel dominio spaziale (SDM). Ognuna di queste tecniche si basa su un diverso meccanismo di separazione dei segnali per utilizzare in modo ottimale la larghezza di banda del canale disponibile e ridurre al minimo le interferenze. Ad esempio, nei sistemi FDM, i singoli segnali vengono trasmessi su bande di frequenza diverse, mentre nel TDM vengono assegnati diversi slot temporali all'interno di un canale comune.
Nelle moderne reti di comunicazione, come i sistemi a fibre ottiche (WDM - Wavelength Division Multiplexing), il multiplexing consente di trasmettere centinaia di canali di dati su un unico fascio di luce, aumentando in modo significativo il throughput del sistema. Nei sistemi digitali, i multiplexer sono componenti integrali dei circuiti integrati e dei microprocessori e consentono la trasmissione selettiva di dati da più sorgenti a un unico ricevitore.
Il multiplexing è utilizzato in un'ampia gamma di tecnologie, dalla telefonia mobile e Internet a banda larga, ai sistemi di trasmissione televisiva digitale, ai sistemi radar e alle comunicazioni satellitari. L'elevata efficienza della trasmissione dei dati, la riduzione dei costi delle infrastrutture e la maggiore flessibilità nella gestione delle risorse di trasmissione rendono il multiplexing una tecnica fondamentale per i moderni sistemi di comunicazione e informazione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.