+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La FDM (Frequency Division Multiplexing) è una tecnica di multiplazione dei canali di trasmissione che prevede la trasmissione simultanea di più segnali informativi su un mezzo di trasmissione comune, con ciascun segnale che occupa una banda di frequenza diversa e reciprocamente non sovrapposta. Ciò consente di trasmettere più flussi di dati indipendenti in parallelo su un singolo cavo, collegamento ottico o banda radio senza interferenze tra di essi.
In un sistema FDM, ogni canale informativo modula la propria onda portante , la cui frequenza centrale differisce da quella degli altri. I segnali così ottenuti vengono sommati e trasmessi su un mezzo comune, e infine ricevuti e separati per mezzo di filtri di frequenza o demultiplexer. Un'adeguata spaziatura tra i canali, detta guardia di frequenza, impedisce le interferenze tra i segnali.
L'FDM è utilizzato in molte tecnologie di trasmissione analogiche e digitali, tra cui i sistemi telefonici classici, le trasmissioni radiotelevisive, i collegamenti in fibra ottica (nella versione WDM - Wavelength Division Multiplexing), le trasmissioni satellitari e le comunicazioni radio. Nelle reti di telecomunicazione, consente un uso efficiente della larghezza di banda disponibile e il servizio simultaneo di più utenti senza la necessità di una divisione temporale della trasmissione.
Da un punto di vista tecnico, l'efficacia dell'FDM dipende dalla precisione del filtraggio, dalla stabilità delle frequenze portanti e dalla resistenza alle interferenze intercanale. Rispetto alla multiplazione a divisione di tempo (TDM), l'FDM consente la trasmissione continua di dati senza la necessità di sincronizzazione tempo, il che è particolarmente importante nelle applicazioni che richiedono un flusso costante di informazioni, come la trasmissione vocale o video. I sistemi FDM di oggi sono sempre più spesso realizzati in digitale con tecniche DSP che ne aumentano la flessibilità, la qualità e la resistenza al rumore.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.