+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Capacità di canale - definizione

Il throughput del canale è un parametro che definisce la quantità massima di dati che possono essere trasmessi su un determinato canale di comunicazione per unità di tempo. Nel contesto delle telecomunicazioni e delle reti informatiche, viene solitamente espresso in bit al secondo (bit/s, bps) e riflette la capacità del mezzo di trasmissione di trasportare informazioni dal mittente al destinatario senza tenere conto di perdite, interferenze o errori di trasmissione.

Il valore del throughput dipende da una serie di fattori fisici e tecnologici, quali l'ampiezza della banda di frequenza utilizzata dal canale, il livello di rumore, le tecniche di modulazione utilizzate e la qualità delle apparecchiature di trasmissione e ricezione. Nei sistemi digitali, la velocità di trasmissione effettiva può essere ulteriormente limitata dai protocolli di comunicazione, dai ritardi, dalle ritrasmissioni o dai meccanismi di controllo degli errori.

Da un punto di vista teorico, i limiti del throughput del canale sono descritti dal teorema di Shannon, che mette in relazione la massima velocità di trasmissione possibile con la larghezza di banda e il rapporto segnale/rumore (SNR). In pratica, il concetto di throughput si riferisce non solo ai canali di trasmissione cablati e wireless, ma anche alle interfacce tra dispositivi, bus di dati o memorie di computer.

Dal punto di vista della progettazione di sistemi di comunicazione e di rete, la conoscenza e l'ottimizzazione della larghezza di banda del canale è fondamentale per garantire prestazioni adeguate, minimizzare i ritardi e gestire efficacemente il traffico di dati. Questo parametro è particolarmente importante nelle trasmissioni multimediali, nelle applicazioni in tempo reale e nei sistemi che richiedono un'elevata affidabilità e stabilità della connessione.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE