+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un Canale Di Comunicazione è un termine tecnico che si riferisce al mezzo fisico o logico attraverso il quale un segnale informativo viene trasmesso da un mittente a un destinatario. In termini di telecomunicazioni e IT, un canale di comunicazione è un componente integrale di un sistema di trasmissione dati, responsabile del trasporto di informazioni sotto forma di segnali analogici o digitali. Può essere tangibile, come un cavo elettrico, una fibra ottica, onde radio, o intangibile - nel caso di canali virtuali negli strati logici dei sistemi informatici.
Ogni canale è caratterizzato da alcuni parametri di trasmissione, quali larghezza di banda, larghezza di banda, ritardo, attenuazione, livello di rumore e capacità di correzione degli errori. Questi parametri determinano la qualità e l'affidabilità delle informazioni trasmesse e influenzano anche la scelta dei metodi di codifica, modulazione e dei protocolli di trasmissione. Nella teoria dell'informazione un canale di comunicazione viene analizzato dal punto di vista della sua capacità - la quantità massima di informazioni che può trasmettere a un dato livello di interferenza, secondo il teorema di Shannon.
I canali di comunicazione possono essere unidirezionali (simplex), bidirezionali alternati (half-duplex) o simultanei (full-duplex), a seconda della capacità di trasmettere un segnale in entrambe le direzioni. Nei sistemi digitali, è comune dividere i canali fisici in più canali logici, permettendo al mezzo di comunicazione di essere condiviso da più utenti - utilizzando le tecniche di multiplazione (ad esempio TDMA, FDMA, CDMA) o la trasmissione a pacchetti.
Nel contesto delle reti di computer il canale di comunicazione è responsabile del trasferimento dei dati tra i nodi e si basa su livelli specifici del modello OSI o TCP/IP. Un canale può includere sia collegamenti cablati che wireless, compresi quelli satellitari, radio, a microonde e ottici. Nei sistemi industriali e di automazione, i canali di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nello scambio di dati tra dispositivi di misura, controllori e sistemi host, utilizzando standard come Modbus, CAN, Profibus o Ethernet.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.