+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Teoria dell'informazione - definizione

Teoria dell'informazione è una disciplina matematica e ingegneristica che si occupa della descrizione quantitativa dei processi coinvolti nella trasmissione, memorizzazione, codifica ed elaborazione delle informazioni. Le basi di questa teoria sono state formulate negli anni '40 da Claude E. Shannon, che propose un modello di comunicazione che considera la fonte dell'informazione, il canale di trasmissione, la codifica, l'interferenza e il ricevitore. Un obiettivo fondamentale della teoria dell'informazione è definire i limiti di una trasmissione efficiente dei dati in presenza di incertezza e interferenze.

Al centro di questa teoria c'è il concetto di entropia dell'informazione, che misura la quantità di disordine o incertezza associata a una determinata fonte di informazione. Più alta è l'entropia, maggiore è la quantità di informazioni trasportate da un segnale e maggiore è la difficoltà di comprimerlo o prevederlo in modo efficiente. L'entropia serve a misurare il numero teorico minimo di bit necessari per codificare un messaggio senza perdere informazioni.

La teoria dell'informazione fornisce Utensili - attrezzi per progettare sistemi di trasmissione che massimizzano il flusso di informazioni con una limitata capacità del canale e la presenza di rumore. In questo contesto, un concetto importante è quello di capacità di canale, che definisce la massima velocità possibile di trasmissione dei dati a un dato livello di interferenza, senza perdita di integrità del segnale. Shannon ha dimostrato che esistono limiti al di sotto dei quali è possibile trasmettere informazioni con una probabilità di errore arbitrariamente piccola, il che ha dato il via allo sviluppo della teoria della codifica e della correzione degli errori.

Le applicazioni della teoria dell'informazione vanno oltre i classici sistemi di telecomunicazione e comprendono la crittografia, la compressione dei dati, la biologia molecolare, la neuroinformatica, l'intelligenza artificiale e la teoria dell'apprendimento. Essa consente l'analisi formale dei problemi legati alla rappresentazione, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nei sistemi fisici, biologici e digitali.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE