+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

CDMA - definizione

CDMA (code division multiple access) è una tecnica di accesso multiplo in cui più segnali possono essere trasmessi simultaneamente nella stessa banda di frequenza tramite l'uso di codici di spreading unici. A differenza di altri metodi di accesso multiplo, come TDMA (time division multiple access) o FDMA (frequency division multiple access), in CDMA a ogni utente viene assegnato un codice di sequenza individuale, che consente di distinguere i dati trasmessi anche quando si sovrappongono nel tempo e nello spazio.

La tecnologia si basa su una tecnica a spettro espanso (spread spectrum) in cui il segnale viene trasmesso utilizzando una banda larga, molto più ampia rispetto al contenuto informativo richiesto. La diffusione avviene moltiplicando il segnale dell'utente per una sequenza pseudo-casuale, il cosiddetto codice di spreading. Un ricevitore che conosce lo stesso codice è in grado di recuperare efficacemente il segnale originale, ignorando le altre trasmissioni come rumore. In questo modo è possibile che più flussi di dati indipendenti coesistano nella stessa gamma di frequenze.

Il CDMA ha trovato ampia diffusione nei sistemi di telefonia mobile di seconda e terza generazione (ad esempio IS-95, cdmaOne, CDMA2000), così come nelle comunicazioni satellitari e nei sistemi militari. Grazie alla sua elevata immunità alle interferenze, all'uso efficiente dello spettro e alla buona qualità di trasmissione a bassi livelli di potenza del segnale, questo metodo è stato particolarmente apprezzato in ambienti ad alta densità di utenti.

Dal punto di vista tecnico, l'implementazione del CDMA richiede un preciso sincronismo temporale e l’uso di avanzati algoritmi di decodifica per distinguere e ricostruire i segnali rilevanti tra le trasmissioni sovrapposte. In pratica, un elemento chiave del funzionamento del CDMA è il cosiddetto rilevatore di correlazione, che riconosce un dato codice utente e separa il suo segnale dagli altri.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE