+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Single Sideband (SSB) è una tecnica di modulazione di ampiezza, in cui l'onda portante e una delle due bande laterali simmetriche risultanti dalla modulazione vengono eliminate dal segnale modulato. Nella modulazione di ampiezza classica (AM), il segnale occupa una larghezza di banda pari al doppio dell'ampiezza del segnale di informazione perché contiene sia la banda laterale inferiore che quella superiore, ognuna delle quali trasporta la stessa informazione. In SSB, rimane solo una delle bande laterali inferiori o superiori, con una conseguente riduzione significativa della larghezza di banda occupata e un aumento dell'efficienza energetica.
Riducendo i componenti ridondanti del segnale, la modulazione SSB consente un uso più efficiente dello spettro di frequenza disponibile e una riduzione della potenza richiesta per la trasmissione. Questa tecnica è stata ampiamente utilizzata nelle comunicazioni radio a lungo raggio, compresi i servizi marittimi, aeronautici, militari e amatoriali a onde corte. Per le trasmissioni vocali, la SSB consente un'elevata chiarezza del segnale con un basso livello di rumore e interferenze, importante in condizioni di limitazione della larghezza di banda.
La ricezione di un segnale SSB richiede un demodulatore in grado di ricostruire l'onda portante mancante, il che significa che il circuito di ricezione deve essere allineato con precisione alla frequenza del segnale trasmesso. Ciò richiede una maggiore complessità tecnica rispetto alla ricezione AM convenzionale, ma offre notevoli vantaggi in termini di qualità e risparmio di banda.
L'implementazione tecnica della SSB si basa sull'uso di filtri passabanda o di metodi di elaborazione del segnale , che consentono l'estrazione precisa di una singola banda laterale. Nei moderni sistemi di comunicazione radio, questo processo è implementato digitalmente, consentendo una maggiore flessibilità e integrazione con altre tecniche di modulazione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.