+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Herc (Hz) è un'unità di misura della frequenza in SI, che indica il numero di volte che un dato fenomeno ciclico si ripete in un secondo. Prende il nome dal fisico tedesco Heinrich Hertz, che fu il primo a confermare sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche previste teoricamente da Maxwell. Un hertz significa un ciclo al secondo (1 Hz = 1/s) e l'unità di misura è utilizzata in tutti i campi della scienza e della tecnologia legati al moto periodico, alle vibrazioni e alle onde.
In elettrotecnica ed elettronica, l'hertz viene utilizzato per descrivere la frequenza delle tensioni alternate, dei segnali digitali, delle vibrazioni risonanti o della temporizzazione dei sistemi a microprocessore. Ad esempio, la rete elettrica in Europa funziona a 50 Hz, il che significa che la tensione cambia polarità 50 volte al secondo. Nei sistemi informatici, la frequenza di clock di un processore è espressa in megahertz (MHz) o gigahertz (GHz) e indica il numero di operazioni che possono essere eseguite per unità di tempo.
In acustica hertz determina l'altezza del suono, che è la frequenza di vibrazione delle molecole d'aria percepita dall'orecchio umano. Nelle comunicazioni e nell'ingegneria radiofonica, determina la posizione dei canali di trasmissione nello spettro elettromagnetico, con multipli dell'unità hertz spesso utilizzati, come kilohertz (kHz), megahertz (MHz) o gigahertz (GHz), corrispondenti rispettivamente a migliaia, milioni o miliardi di cicli al secondo.
La frequenza è una grandezza fondamentale nell'analisi dei segnali, nella progettazione di filtri, nei sistemi di modulazione, nella misurazione delle vibrazioni e in qualsiasi campo in cui si verificano processi variabili nel tempo. L'unità di misura dell'hertz facilita l'espressione e il confronto univoco di questi fenomeni su scala temporale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.