+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Frequenza - definizione

Frequenza è una grandezza fisica che indica il numero di ripetizioni di un fenomeno periodico nell’unità di tempo. Nel Sistema Internazionale (SI) è espressa in hertz (Hz), dove un hertz corrisponde a un ciclo completo al secondo. Questo concetto trova applicazione in numerosi ambiti della tecnica e della scienza, come la fisica, l’elettrotecnica, l’acustica e le telecomunicazioni, rappresentando un parametro fondamentale nella descrizione di vibrazioni, onde e segnali.

Nel contesto delle onde elettromagnetiche, la frequenza definisce la rapidità con cui varia nel tempo il campo elettrico e magnetico, influenzando direttamente la lunghezza d’onda e le caratteristiche di propagazione. Nei circuiti elettronici, la frequenza descrive la velocità delle variazioni di tensione o corrente, risultando cruciale per il funzionamento di generatori, filtri, oscillatori e sistemi di trasmissione dati. In acustica, la frequenza si riferisce al numero di vibrazioni di una sorgente sonora nel tempo ed è direttamente legata all’altezza del suono percepito dall’orecchio umano.

Il concetto di frequenza è centrale anche nell’analisi dei segnali, dove consente la rappresentazione del segnale nel dominio della frequenza mediante la trasformata di Fourier. Ciò permette di identificare le componenti dominanti e valutare il contenuto spettrale, con applicazioni nella diagnostica, nelle comunicazioni e nel trattamento digitale dell’informazione. Nei sistemi automatizzati, la frequenza si riferisce inoltre alla velocità operativa degli attuatori e dei dispositivi di controllo, influenzando la dinamica e la precisione del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE