+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La radioingegneria è un campo della tecnologia e della scienza che si occupa della generazione, della trasmissione, della ricezione e dell'elaborazione delle onde elettromagnetiche, principalmente nella gamma delle radiofrequenze. Copre un'ampia gamma di questioni relative alla trasmissione di informazioni a distanza senza l'uso di un collegamento fisico via cavo, utilizzando i fenomeni di propagazione delle onde radio nell'atmosfera, nello spazio o in altri mezzi.
La base della radiotecnica è l'uso dei fenomeni fisici che permettono l'emissione e la ricezione di onde elettromagnetiche, come l'induzione elettromagnetica, la risonanza, la modulazione e la demodulazione dei segnali, l'attenuazione, la diffrazione e la riflessione. I componenti chiave dei sistemi di ingegneria radio sono trasmettitori, ricevitori, antenne, amplificatori, generatori di frequenza e sistemi di filtraggio e miscelazione. L'ingegneria radio si basa sulla scelta precisa dei parametri di trasmissione, come la frequenza portante, la larghezza di banda, la potenza di trasmissione o il tipo di modulazione.
In pratica, la tecnologia radio viene utilizzata nelle telecomunicazioni, nella radiodiffusione, nella televisione, nella radionavigazione, nella radiolocalizzazione, nei sistemi di comunicazione militare, nella trasmissione di dati e nelle tecnologie wireless come Wi-Fi, Bluetooth o i sistemi satellitari. Il suo sviluppo ha permesso la nascita delle moderne reti mobili, dei sistemi GPS, dei radar e dell'Internet degli oggetti.
La moderna tecnologia radio combina circuiti analogici tradizionali con moderni sistemi digitali, consentendo l'implementazione di complessi algoritmi di modulazione, compressione dei dati, codifica di correzione e regolazione adattiva dei parametri di trasmissione. I progressi nella tecnologia delle microonde, nell'elaborazione dei segnali e nella miniaturizzazione dei componenti elettronici stanno ampliando in modo significativo le possibilità progettuali e operative dei sistemi radio, rendendo l'ingegneria radiofonica una branca fondamentale della moderna ingegneria delle comunicazioni.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.