+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Codifica di correzione degli errori (ECC, FEC) - definizione

La Codifica Di Correzione Degli Errori (ECC; forward error correction, FEC) è una tecnica di elaborazione dei dati utilizzata nei sistemi di trasmissione e memorizzazione delle informazioni per individuare e autocorreggere gli errori che si verificano a causa di interferenze, disturbi o danni al mezzo di trasmissione. Comporta l'aggiunta di bit di controllo supplementari ai dati di utilizzo, generati secondo uno specifico algoritmo matematico, che consente al ricevitore di identificare e correggere le informazioni ricevute in modo errato senza doverle ritrasmettere.

La codifica correttiva è una componente fondamentale dei sistemi digitali, soprattutto nei casi in cui è impossibile o costoso ritrasmettere i dati, come nei collegamenti satellitari, nello streaming, nelle reti wireless, negli archivi o nei circuiti integrati. I codici più comunemente utilizzati sono i codici a blocchi (ad esempio, codici di Hamming, BCH, Reed-Solomon), nonché i codici splicing e turbo, che consentono un'elevata efficienza di correzione con un overhead di ridondanza relativamente ridotto. I moderni sistemi di telecomunicazione utilizzano anche codici LDPC (Low-Density Parity-Check) e codici polari, noti per le loro elevate prestazioni vicine al limite di Shannon.

In pratica, la codifica FEC avviene sul lato di trasmissione, dove i dati vengono trasformati in una stringa codificata e poi trasmessi sul canale. Il ricevitore, sulla base della struttura del codice e delle regole di decodifica, analizza il segnale ricevuto e ricostruisce i dati originali, anche in presenza di errori. L'efficacia della correzione dipende dalla forza del codice (il numero di errori rilevati e corretti), dalla lunghezza della parola di codice e dall'algoritmo di decodifica.

](/it/news/library-articles/page/61906/) La codifica correttiva è alla base dell'affidabilità della trasmissione e della memorizzazione delle informazioni digitali, garantendo [l'integrità dei dati e rendendo i sistemi più resistenti alle interferenze. La sua implementazione richiede conoscenze di teoria dell'informazione, algebra lineare e algoritmi numerici, e la scelta di un particolare codice dipende dalle caratteristiche del canale, dal throughput richiestoe dal livello di protezione dagli errori.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE