+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Lo Storage è una categoria di dispositivi e tecnologie utilizzati per memorizzare in modo permanente grandi quantità di dati digitali, indipendentemente dall'alimentazione. A differenza della memoria operativa, lo storage è caratterizzato dalla non volatilità, il che significa che le informazioni memorizzate vengono mantenute anche quando il sistema è spento. In termini di sistema, questo tipo di memoria svolge la funzione di archiviazione, condivisione e organizzazione dei dati, fornendo un accesso sia sequenziale che casuale a seconda della tecnologia utilizzata.
La classificazione tecnica delle memorie comprende soluzioni magnetiche, ottiche e a stato solido. Supporti come unità disco rigido (HDD), unità a stato solido (SSD), unità flash USB, nastri magnetici e array di dischi RAID sono comunemente utilizzati in ambienti consumer e industriali, nonché in infrastrutture server e sistemi distribuiti. I parametri chiave per la valutazione dello storage includono la larghezza di banda , il tempo di accesso, la latenza, la densità di storage, la tolleranza agli errori e la scalabilità.
Da un punto di vista tecnico informatico, lo storage è una parte importante della gerarchia di memoria del computer e influisce direttamente sulle prestazioni delle operazioni di input-output (I/O), dei processi di gestione dei file e dei sistemi di archiviazione dei dati. L'integrazione con i controller di memoria, i protocolli di interfaccia (ad esempio SATA, NVMe, SCSI) e i sistemi operativi è fondamentale per il funzionamento coerente e sicuro dell'infrastruttura informatica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.