+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La propagazione delle onde radio è un fenomeno fisico che descrive il modo in cui le onde elettromagnetiche della gamma radio viaggiano nello spazio dalla sorgente di emissione al ricevitore. Questo processo dipende da una serie di fattori, tra cui la lunghezza d'onda, le condizioni atmosferiche, il terreno e la presenza di ostacoli naturali e artificiali. Le onde radio possono propagarsi in vari modi - per riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione o linea di vista diretta - che influenzano la portata e la qualità della trasmissione.
In diverse gamme di frequenza, le onde radio presentano proprietà di propagazione diverse. Le basse frequenze, come le onde lunghe, possono percorrere lunghe distanze, seguendo in parte la curvatura della Terra. Al contrario, le onde a più alta frequenza, come le onde ultracorte, si propagano principalmente in linea retta e sono più sensibili all'attenuazione e agli ostacoli del terreno. Anche la ionosfera, uno strato dell'atmosfera in grado di riflettere le onde a onde corte, svolge un ruolo importante nella propagazione, consentendo la comunicazione su distanze considerevoli.
L'ambiente di propagazione può cambiare dinamicamente, dando luogo a fenomeni come l'affievolimento del segnale, il multipath (multipath) o l'interferenza. Nelle applicazioni pratiche, ad esempio nelle telecomunicazioni, nei sistemi radar o di radiolocalizzazione, la considerazione delle caratteristiche di propagazione delle onde radio è fondamentale per la progettazione di antenne, reti wireless e per determinare la portata effettiva della trasmissione. La comprensione dei meccanismi di propagazione consente di prevedere il comportamento dei segnali in diverse condizioni e di ottimizzare i parametri dei sistemi di comunicazione radio.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.