+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Rifrazione - definizione

Rifrazione è un fenomeno fisico che comporta un cambiamento nella direzione di propagazione di un'onda, di solito un'onda luminosa o elettromagnetica, quando passa tra mezzi con indici di rifrazione Vari. È il risultato di una variazione della velocità dell'onda quando attraversa il confine tra due mezzi, causando una curvatura del percorso dell'onda secondo la legge di Snellius. Questo fenomeno si verifica non solo per la luce, ma anche per le onde sonore, sismiche, radio e a microonde.

Nel contesto dell'ottica, la rifrazione spiega fenomeni come la rifrazione della luce nelle Lenti, la distorsione dell'immagine in acqua o l'azione dei prismi. In radiotecnica e meteorologia, si riferisce alla curvatura del percorso delle onde radio nell'atmosfera, dove le variazioni di temperatura, pressione e umidità influenzano la velocità di propagazione locale delle onde elettromagnetiche. Ciò può comportare un'estensione della portata delle onde radio, i cosiddetti fenomeni di conduzione troposferica o interferenze con la ricezione dei segnali.

La rifrazione atmosferica è importante anche in astronomia, dove causa un apparente spostamento della posizione dei corpi celesti, soprattutto quando si osserva vicino all'orizzonte. Nella geodesia e nei sistemi di navigazione, tenere conto della rifrazione è essenziale per ottenere misure accurate e correggere gli errori legati alla propagazione dei segnali attraverso l'atmosfera.

Nell'analisi tecnica, la rifrazione viene descritta utilizzando modelli matematici di onde, comprese le equazioni differenziali e le tecniche numeriche per prevedere il percorso delle onde in ambienti complessi. La progettazione di sistemi ottici, di antenne e di comunicazione richiede la considerazione degli effetti della rifrazione per garantire l'accuratezza del funzionamento e ridurre al minimo la perdita di segnale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE