+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Una LAN (Local Area Network) è una rete di computer locale utilizzata per scambiare dati tra dispositivi situati in un'area limitata, di solito all'interno di un singolo edificio, campus o gruppo di strutture vicine. La sua architettura consente di creare connessioni veloci e stabili tra computer, server, stampanti, switch e altri componenti della rete per condividere risorse e comunicare in tempo reale.
Una caratteristica fondamentale della LAN è la sua copertura geografica limitata, che la distingue dalle WAN ad ampio raggio. Un'elevata larghezza di banda e una bassa latenza sono possibili grazie all'uso di tecnologie cablate come Ethernet o wireless come Wi-Fi. L'infrastruttura LAN può essere basata su una topologia a stella, a bus o ad anello, a seconda delle esigenze degli utenti e della disposizione fisica dei locali e delle apparecchiature. L'elemento centrale che gestisce il traffico di rete può essere uno switch, un hub o un router.
Le LAN utilizzano protocolli di comunicazione locali, tra cui il TCP/IP, per identificare e indirizzare i dispositivi. I computer di una rete possono essere raggruppati in domini o reti di lavoro per gestire l'accesso a file, dispositivi e applicazioni. L'integrazione con Internet avviene solitamente attraverso un unico punto di accesso, utilizzando un firewall e altri meccanismi di sicurezza per proteggere da accessi esterni non autorizzati.
Le LAN sono comunemente utilizzate in uffici, scuole, industrie e ambienti domestici. La loro progettazione e gestione richiede conoscenze sulla trasmissione dei dati, sulla sicurezza della rete e sulla configurazione delle apparecchiature di rete. Gli sviluppi della tecnologia di rete consentono oggi di implementare funzioni di virtualizzazione delle LAN, di integrarsi con il cloud e di creare strutture complesse con un'ampia gestione del traffico e della priorità dei dati.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.